This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:MSP430

Guru**** 2223470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725825/ccs-msp-exp430g2-msp430

器件型号:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在哪里可以找到 MSP430的更多数字 I/O 示例程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个很好的起点是我们针对 MSP430上不同模块的代码示例。

    查看  CCS 中包含的 TI Resource Explorer、浏览查找要使用的器件、并查看软件示例和寄存器级代码片段。

    希望这能帮助您快速入门。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您看过代码示例吗? 是否有任何后续问题有待您解答、或者是否可以关闭此主题?
    如果您仍需要帮助、请告诉我、否则我将继续并关闭此主题。

    谢谢、此致、
    Britta