This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:工作/反应和 IR 脉冲输入/输出

Guru**** 2605845 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726926/msp430f6779a-act-react-and-ir-pulse-in-out

器件型号:MSP430F6779A

大家好、

我的客户对 MSP430F6779A 有以下问题:

1. ACT 和 REACT GPIO 输出测量和校准是否需要脉冲1和 PULSE2?

红外脉冲输入/输出的用途是什么? 有必要? (我们没有实施)

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    再次感谢您在 E2E 上发表问题。

    [引用 user="Brian Antheunisse"]1. ACT 和 REACT GPIO 输出测量和校准所需的脉冲1和 PULSE2吗?[/引述]

    对于能量计应用、我们使用 ACT 输出脉冲在校准期间获得更准确的结果。 为什么? 嗯、能量计算与功率计算之间有一个时间元素、因此脉冲是功率随时间变化的指示。 我们精确的测试源可测量从基于 MSP430的仪表返回的这些脉冲(通常每千瓦时消耗脉冲数的单位)、并将该计数与其提供的能量进行比较。 然后、它会计算误差百分比。 使用 EMDC GUI、有一个框、您可以在其中输入此误差值、以使用电能测量值校准增益和相位。 请记住、收入级仪表必须尽可能准确、因此您可能不需要此级别的精度。 请注意、您也可以使用无功脉冲来测量其精度、尽管这种方法并不经常发生。

    要根据功率而不是能量进行校准、您只需要担心调整功率幅度、而不需要使用脉冲。 如果您采用这种方法、由于未考虑时间因素、因此您的能量测量精度会略低。 如果我记得正确的话、这些方法之间的能量值变化小于0.5%。

    [引用用户="Brian Antheunisse"]2. IR 脉冲输入/输出的用途是什么? 有必要? (我们没有实施)[/QUERT]

    我怀疑这个问题与 EVM 上的 IR 接口有关。 它要么是固有的隔离式通信通道(IrDA?) 或用于隔离从仪表到脉冲读取器的能量脉冲。 如果您提供了有关该问题的更多背景信息、我可以在此处提供更多详细信息。 我怀疑您是否需要它、但我可能会错的!

    此致、

    James