This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:能量流方向

Guru**** 2758235 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726924/msp430i2041-energy-flow-direction

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

大家好、

我的客户正在考虑将 MSP430i2041用于一个项目、并有以下问题:

MSP430i2041 固件数学运算是否决定了能量流方向?

 

2.在美国200A 240V 分相仪表中、您是否对电流感应方法有建议或偏好?

 

3.关于从何处开始了解自动化生产线仪表校准的供应商和工具的任何指导或建议

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您在 E2E 上发表这些问题!

    [引用 user="Brian Antheunisse"]1. MSP430i2041 固件数学运算是否决定了能量流方向?[/quot]

    对于 EMDC 生成的代码、无论方向如何、能量(如果在结果选项卡中选择)都使用能量的绝对值进行累积。 但是、有功功率和无功功率的极性加上功率因数可用作电流和能量流方向的指示器。

    [引用用户="Brian Antheunisse"]2. 在美国200A 240V 分相仪表中、您是否对电流感应方法有建议或偏好?[/quot]

    假设分相计具有中性点、将两个电压中的每一个电压引用为中性点、等于120V、相移为180度。 如果将一个电压与另一个电压进行比较、则会产生240V 电压 只要使用仪表测量240V 电压、就只需一个电流传感器即可测量从一个电压流向另一个电压的(串联)负载的电流。 在200A 时、我不建议使用分流电阻器、而是使用电流互感器(CT)或 Rogowski 线圈(RC)。

    [引用用户="Brian Antheunisse"]3. 关于从何处开始了解自动化生产线仪表校准的供应商和工具的任何指导或建议[/quot]

    根据我有限的生产级经验、客户通常拥有自己的 GUI、该 GUI 使用其通信协议进行校准步骤与电路板通信。 我们建议在校准过程中使用精确的测试源作为参考、以确保在部署仪表之前达到最佳精度。 您应该能够将 EMDC GUI 用于生产。 使用 MSP-GANG 等生产编程器将 EMDC 生成的代码编程到 MSP430后、即可使用测试源校准每个仪表。 我知道您可能需要使用不同的通信协议、也可能不希望使用 EMDC GUI 进行生产编程、但您仍可以参考 EMDC 技术指南(在 此处找到)中提供的通信和校准流程。

    我们社区的其他人可能会对自动化生产校准流程或工具提供一些额外的指导。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James