This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关如何选择 MSP430F5437的合适较小兄弟产品的帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437, MSP430F5327, MSP430FR2355, MSP430FR5959, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726972/need-help-selecting-an-appropriate-smaller-brother-of-msp430f5437

主题中讨论的其他器件:MSP430F5437MSP430F5327MSP430FR2355MSP430FR5959MSP430I2041

大家好、

我们在配备乙醇燃料电池传感器的手持设备中使用 MSP430F5437已经有几年了。 几年前、我们选择了该 MCU、因为它具有相当大的闪存和良好的12位 ADC 以及许多用于不同外设的 I/O 端口。   

现在、我们计划制作一个非常精简的该器件版本、将其缩减为真正的最低版本、而无需显示和其他内容。

因此、我们基本上需要该 MCU 的一个较小的兄弟。 尺寸小、只有少数 I/O、UART、I2C、2个计时器就足够了。  

来自乙醇燃料电池检测器的信号是一个相当慢的直流信号。 因此没有特殊的速度要求。  

乙醇信号为通道2

可能大多数可用 MSP 都可以实现这一点、但对我们的测量至关重要的是精确(稳定) AD 转换、

具有稳定的内部电压基准 和在宽温度范围内稳定的内部时间基准。

目前、我们使用12位 ADC。 大多数较小的 MCU 只有10位 ADC。

由于我们使用参考气体校准传感器并获得参考曲线、因此稳定的重现性 I (随时间推移和温度变化)比绝对精度更重要。

我想留在 MSP430系列中、以便能够为 MSP430重复使用 JTAG 闪存器和 IAR 工作平台许可证。

您是否会推荐任何 MCU?

提前感谢!

Hb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、海纳、

    我们有多种器件可满足您的需求。 如果您想保留与您现在使用的 MSP430F5437类似的器件系列、请查看我们的 MSP430F5327及其存储器型号(MSP430F532x)。 这些器件可降至64KB。

    如果您需要更小的尺寸、请试用我们基于 MSP430FR2355的器件。 这些器件与您之前使用的 MSP430F5437略有不同、因为它们是基于 FRAM 的器件。 您还可以查看 MSP430FR5959系列。

    我们还有几种具有更好 ADC 的器件(16/24位 Δ-Σ ADC)可供选择、但大多数器件将具有与 MSP430F5437相同的内存量/功能或更多的内存量、但 MSP430I2041系列器件除外。