This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430F67791AIPZ 封装的 CAD 符号

Guru**** 2536610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725052/msp430f67791a-cad-symbol-for-msp430f67791aipz-package

器件型号:MSP430F67791A

尊敬的 TI:

客户正在寻找 MSP430F67791AIPZ CAD 符号和封装、以便与 Altium Designer 配合使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、

    请在上查找 CAD 文件
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    除了 Tomasz 建议的选项 外、我们还在产品页面的质量选项卡中为部分器件提供 CAD 符号。

    遗憾的是、我们尚未为您查找的器件提供该器件。 您可以通过访问上述页面上的 Webench 链接进行申请。

    请告诉我、如果这不能解决您的请求。

    此致。

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、

    我假设您的请求已得到解决、因此我将继续并关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我、该主题将重新打开。

    此致、

    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britta、

    感谢你的帮助。 遗憾的是、我无法发送 MSP430F67791AIPZ 封装的请求。
    尽管我找到了采用 PZ 封装的替代器件、但客户要求提供 TI 网站上提供的 CAD 文件。

    此致、
    Julie Ann