This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:EVM430-CAPMINI

Guru**** 2520110 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-CAPMINI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726740/msp430fr2512-evm430-capmini

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:EVM430-CAPMINI

尊敬的 TI 团队:

希望  使用 API" MAP_CAPT_registerCallback"向传感器按钮添加回调。

为 EVM430-CAPMINI 生成的 CCS 代码、没有这样的回调函数。 但是在 demo_src 中,可以使用回调并调用  Panel_Init()来初始化。

我是否需要手动添加这些功能?

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    是的、你是对的。 应手动添加回调函数和其他应用程序代码。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    例如、我可以使用最终目标 MSP430FR25121PW16在 CCS 代码中调用"Panel_Init"。
    由于基于 MSP430FR25121RHL 的 EVM430-CAPMINI 板、是否需要任何更改。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    如果只需更改 FR2512封装、则无需进行任何更改。
    请注意、"Panel_Init"函数特定于 EVM430-CAPMINI 板。 (加载触摸参数并初始化 LED 和扬声器的 GPIO 和计时器)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    我们首先为 MSP430FR25121PW16生成 CCS 代码。
    我们将添加"面板初始化"作为我们的应用的参考。

    我们的应用是仅3个传感器的3个 GPIO。 每个传感器都设置一个 GPIO。 无 UART、扬声器、无 LED

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    听起来不错。 "Panel Init"初始化应用程序中使用的外设并注册回调函数。
    您可以在回调函数中编写应用程序代码。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    是的、这是我的计划。 感谢您的确认。

    此致、
    Walter