This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:ezFET 设计问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/724534/msp430f5529-ezfet-design-question

器件型号:

大家好、

我想为 msp430F5529 开发板设计 ezFET。

我有 MSP430-FET 调试器、msp430f5529、msp430f5529套接字。

我在互联网上下载 ezFET 开源包。

我找到 了固件的 ezFet_package.zip 文件。 十六进制文件有许多版本。

我发现 msp430F5528用于 ezFet 的原理图。

现在、我的问题是、如果我想更改 Oringinal 原理图电路以使用 msp430F5529

能否将十六进制文件刻录到 msp430F5529 以更改 msp430F5528

因为我 没有用于 msp430F5528 和 msp430F5528的插座

hex 文件适用于任何系列 MSP430 MCU 还是仅 适用于 MSP430F5528

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了封装外、F5528和 F5529完全相同。

    ezFET 固件不关心更大封装中可用的额外 ADC/比较器通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我可以刻录到 MSP430F5529的十六进制文件? 它可以使 ezFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、BSL 和 FW .txt 文件是 eZ-FET 芯片中的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正如 Clemens 建议的那样、在 MSP430F5529上使用该器件应该没有问题。
    您是否从 TI 官方软件页面下载了它?

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。
    如果您的问题尚未得到解答、您可以进行回复、并将重新打开。

    谢谢、此致、
    Britta