This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 屏蔽 ROM 部件- MSP430C

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430L092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726481/masked-rom-parts---msp430c

主题中讨论的其他器件:MSP430L092MSPWARE

我正在寻找有关掩膜 ROM 部件的信息。  我在 MSP430文献中看到了一些有关 MSP430C 器件的信息。  但我并没有真正提到描述器件功能的太多其他内容或任何细节。

这是我的应用的一项要求。  我无法更改。   

我有以下具体问题:

1、 可使用哪些器件?  我想定制我的代码设计、以便使用这些器件上可用的资源。 例如、我想使用板载 ADC、但如果它不可用、我将设置一个比较器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430x09x 器件(C091/C092/L092)设计为由单节电池供电、电池电压低至0.9V。在此电压下、闪存无法正常工作; 这些器 件使用内部 ROM (或将代码从外部存储器下载到内部 RAM 中)并不是真正的预期功能、而是电压范围的不利副作用。

    电源和 I/O 电压最高可达1.5V

    除非您打算提供数十万个器件、否则应将 MSP430L092与外部 SPI ROM 配合使用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    除了 Clemens 的信息、另一个来源当然是器件数据表(SLAS673)。

    您是否有任何其他 MCU 要求? 它可以帮助我们找出最适合您的器件。

    您可能还对代码示例感兴趣、这些示例是 MSPWare (drivelib)的一部分。 尝试使用 TI Resource Explorer 并浏览您感兴趣的器件。 您将看到一些适用于 MSP430C09x 和 MSP430L092器件的代码示例。

    请随时向我们提出进一步的问题。

    此致、

    Britta