This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47177:LF 模式下外部时钟的电气特性

Guru**** 2916580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726255/msp430f47177-electrical-characteristics-of-external-clock-in-lf-mode

器件型号:MSP430F47177

您能告诉我 LF 模式下 XIN 外部时钟的电气特性吗?

此致、

新原的 Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表的第42页。 http://www.ti.com/slas626

    XIN 需要哪些特性?

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    感谢你的答复。
    我很高兴获得以下更详细的规格。

    -时钟高电平时间
    -时钟低电平时间

    此致、
    新原的 Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您将一个外部振荡器连接至 XIN/XOUT。 频率 f = 32768Hz、因此周期为 T = 30、517us。
    占空比为50%的情况下运行
    股部=Tol=Tlow=T/2=15、259us

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    感谢您的回答。

    此致、
    新原的 Satoshi