This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:计时器 A、是否有 ISR 响应 COV 标志

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726560/ccs-msp430fr5969-timer-a-is-there-an-isr-respond-to-cov-flag

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我对标志 COV 有一个小问题。

我想知道哪个中断正在响应计时器中的 COV 标志。 TAIFG 是否也对该标志做出响应、从而导致计时 器 ISR?

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COV 本身不会触发中断。 COV 上升沿始终伴随相应的 CCIFG。 [另请参阅 FR59用户指南(SLAU367o)图25-11]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该公式中缺少某种东西。 Timer0_A3捕获/比较控制1寄存器 TA0CCTL1、每当发生中断时、我注意到 COV 显示过流。 根据图25-11、它表示如果捕捉读取、COV 将不会发生。 这是什么意思?
    我只是感到困惑。 我知道 COV 需要发生 CCIFG、但 CCIFG 是否可以在没有 COV 的情况下触发? 根据图25-11、如果 captrue 读取不清楚、可能会发生这种情况!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有三个指示器:
    1) 1) CCIFG:仅由软件清零
    2) CCR 存储但未读取:这不可见、但通过读取 CCR 来清除
    3) 3) COV:只能由软件清零

    其中:

    A)设置(2)触发器(1)
    b)设置(2)当(2)已设置时、触发器(3)

    C)清除(1)不清除(2)或(3)
    D)清除(2)不清除(1)或(3)
    e)清除(3)不能清除(1);奇怪的是、它确实清除了(2)[这是最左侧的圆圈]