请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的同事:
我对 ADC 使用 DCO 和 MODOSC 有疑问。
根据 MSP430FR5969数据表、DCO 看起来更准确、与温度的关系更小(请参阅表5-6与5-8)。 表5-8中指定了 MODOSC 的电流消耗(25uA)、但表5-6中未指定 DCO 的电流消耗。 另一方面、在考虑采用 MODOSC 的情况下、指定 ADC 的电流消耗(表5-22)、如果使用 DCO、则不用说。
我已经使用 DCO 和 MODOSC (均在1MHz 下运行)测试了 ADC,我发现 DCO 的电流消耗明显低于 MODOSC 的电流消耗,精确度为128与213uA。 我想知道、如果 DCO 在精度、热稳定性甚至电流消耗方面具有更多优势、那么为什么为 MODOSC 指定 ADC 的电流消耗。
此致、感谢您抽出宝贵时间、
Ferran