This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47177:LF 模式下的 LFXT1外部时钟

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726179/msp430f47177-lfxt1-external-clock-in-lf-mode

器件型号:MSP430F47177

在 LF 模式下(XTS_FLL=0)、TRM (5.2.3 LFXT1振荡器)中未描述 XIN 端口的外部时钟。

在 LF 模式下、似乎不支持来自 XIN 端口的外部时钟。

对吗?

此致、

新原的 Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FLL_CTL1寄存器中的 LFXT1DIG 位支持 LF 模式中的外部时钟源。

    此致、
    新原的 Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在回答问题后进行跟进!