This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430FR6047:USS 设计中心安装/在 Ubuntu 18.04上运行

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725977/linux-msp430fr6047-uss-design-center-installation-running-on-ubuntu-18-04

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Linux

我正在尝试在 Ubuntu 18.04上安装并运行 USS_1.71.02.02。

安装似乎进展正常、我尝试运行 USS.bin 文件、我更改了允许执行的权限。

我有一个桌面图标、似乎没有执行任何操作、因此我尝试从终端运行该应用程序、并得到以下结果。

我犯了什么错误?????

grisler@garret-Toshiba:~/ti/msp/USS_1.71.02.02 ./USS.bin
线程"main" java.awt.awt.awtError 中的异常:找不到辅助技术:org.GNOME。Accessibility。AtkWrapper
   java.desktop/java.awt.Toolkit.newAWTError(Toolkit.java:472)
   java.desktop/java.awt.Toolkit.fallbackToLoadClassForAT(Toolkit.java:488)
   在 java.base/java.util.stream.ForEachOps$ForEachOps$OfRef.Accept (ForEachOps.java:183)
   在 java.base/java.util.stream.ReferencePipelin$2$1.accept (ReferencePipeline.java:177)
   在 java.base/java.util.HashMap$KeySpliter.forEachRemaining (HashMap.java:1608)
   位于 java.base/java.util.stream.AbstractPipelin.copyinto (AbstractPipelin.java:484)
   位于 java.base/java.util.stream.AbstractPipelin.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
   在 java.base/java.util.stream.ForEachOps$ForEachop.evalateSequential (ForEachOps.java:150)
   在 java.base/java.util.stream.ForEachOps$ForEachOps$OfRef.evalateSequential (ForEachOps.java:173)
   位于 java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate (AbstractPipeline.java:234)
   在 java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.foreach (ReferencePipeline.java:497)
   java.desktop/java.awt.Toolkit.loadAssistiveTechnologies(Toolkit.java:532)
   java.desktop/java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(Toolkit.java:613)
   java.desktop/sun.swing.SwingUtilities2.getSystemMnemonicKeyMask(SwingUtilities2.java:2143)
   java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicLookAndFeel.initComponentDefaults(BasicLookAndFeel.java:1096)
   java.desktop/javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel.initComponentDefaults(MetalLookAndFeel.java:440)
   java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicLookAndFeel.getDefaults(BasicLookAndFeel.java:150)
   java.desktop/javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel.getDefaults(MetalLookAndFeel.java:1560)
   java.desktop/javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(UIManager.java:587)
   java.desktop/javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(UIManager.java:628)
   java.desktop/javax.swing.UIManager.initializeDefaultLAF(UIManager.java:1403)
   java.desktop/javax.swing.UIManager.initialize(UIManager.java:1516)
   java.desktop/javax.swing.UIManager.maybeInitialize(UIManager.java:1482)
   java.desktop/javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels(UIManager.java:422)
   网址为 com.ti.msp430.USS.Application.Application.main (Application.Java:884)
原因:java.lang.ClassNotFoundException:org.Gnome.Accessibility.AtkWrapper
   java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:582)
   java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:190)
   在 java.base/java.lang.classloader.loader.loadClass (classloader.java:499)
   在 java.base/java.lang.Class.forName0 (本机方法)
   在 java.base/java.lang.Class.forName (Class.java:374)
   java.desktop/java.awt.Toolkit.fallbackToLoadClassForAT(Toolkit.java:485)
   (笑声) 23个以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    我将向 USS GUI 支持团队寻求帮助。 如果我得到了答案、我会回来的。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USS GUI 支持团队是否有论坛?  

    他们发布了一封电子邮件、但这不是有效的电子邮件。

    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我发现了此问题。 因此、我直接向负责 USS GUI 的人员发送电子邮件。 没有提供 USS GUI 支持的专用论坛。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    根据您提供的错误日志,您似乎正在尝试使用无头版本的 Java 运行该工具。

    是否可以确认仅系统中的 Java 版本不是无头版本?

    请告诉我使用非无头版本的 JRE 运行该工具是否可以解决此问题。

    此致、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我成功地通过卸载 OpenJDK 8无头和安装 OpenJDK 8来解决此问题。

    bugs.debian.org/.../bugreport.cgi

    我运行的命令:

    sudo dpkg -l | grep OpenJDK
    这是为了验证您是否实际运行的是无头版本的 Java,因此没有可用的图形库。

    sudo apt-get remove OpenJDD-8-jre-headless
    这是为了删除无头版本。

    sudo apt-get install OpenJDD-8-JRE
    这是为了安装非无头版本的 Java。