This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5438:在没有 MSP-FET 的情况下进行编程

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, TUSB3410, MSP430F5438A, MSP430F5438, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726092/msp-exp430f5438-programming-without-msp-fet

器件型号:MSP-EXP430F5438

我最近购买了 MSP-EXP430F5438试验板、并尝试在试验板到达之前设置我的环境。 在进入用户手册时、提到了用于编程的 MSP-FET。 Code Composer 可选择通过 USB 通过 UART 进行编程。 要对此电路板进行编程、我需要此处列出的 MSP-FET、还是可以使用板载 USB 对其进行编程?

MSP-EXP430F5438用户手册 在此处、TI 购买页面 在此处。

原始器件已停产、但 新版本的 MSP-FET 仿真工具现已推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MSP430F5438A 具有引导加载程序(BSL)、但通过查看 MSP-EXP430F5438实验板的原理图、我发现 BSL 数据引脚 P1.1和 P1.2用于其他用途。 板载 USB 端口连接到 TUSB3410 USB 转串行桥接器。 您可以将此连接用于 UART 通信、但不能用于编程。

    要回答您的问题、我建议购买 MSP-FET 对器件进行编程。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F5438也可以通过具有板载 eZ-FET Lite 的任何低成本 LP 由 SBW 调试/闪存。 例如, 对于5529 LP (www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP),BTW 的板载目标设备上的更新版本(高于5438)可能需要一天的硬件 USB 模块。