This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:高温芯片不能使用 CCS 进行编程、JTAG -错误的系列用户指南?

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619, MSP430F2619S-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725692/msp430f2619s-ht-high-temperature-chip-not-programming-with-ccs-jtag---wrong-family-user-guide

器件型号:MSP430F2619

工具/软件:Code Composer Studio

我在´m 两个 MSP430F2619的´ve 中、制作了两个 PCB、一个使用 MSP430F2619TPM (通常)、工作正常、另一个使用 MSP430F2619SPM (高温额定版本)、但根本不连接到 CCS。
在进一步检查中、我 意识   到 TI 器件网站上说、与 F2619SPM 配合使用的系列用户指南是 x5xx 或 x6xx 系列(www.ti.com/.../MSP430F2619S-HT)、这对我来说非常奇怪、令人难以置信。  



我´ve 了以下几项:

-更换新芯片。

测试 JTAG (RST、TDI、TDO...) 从连接器到芯片的迹线。

-检查电压电平、AVcc 和 DVcc。

PS.:该项目需要进行 HT 额定值、因此我确实需要使用 TE SPM 变体。



 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matheus、

    您是否尝试将 MSP430F2619S-HT 作为常规 MSP430F2619处理?
    在软件层面上、它们应该是兼容的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几年前我使用了 F2619S (我们想要 KGD、而"S"就是他们使用的)、我使用普通 USB-FET 盒对其进行了编程、就好像它是非 S 一样 (它不能执行 SBW、但这与 F2619相同。)

    我使用了 IAR、因为当时 CCS 更多的是"概念"。 我不记得有关电路的任何特殊问题、但这已经存在了一段时间。

    遗憾的是、"未知设备"几乎意味着什么。 仔细检查您的旁路电容器和复位引脚调节。

    这些指向 F5用户指南的链接确实是相当奇怪的。 使用 F2619 (无 S)页面上的 F2 User Guide (F2用户指南)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matheus、

    很抱歉、由于 Bruce 已经使用 MSP430x2xx 用户指南、似乎错误的指南链接到 F2619S- HT 产品页面。 不过、我将把它固定下来。

    我从您的帖子中了解到、您已成功对非 S 版本进行编程和调试。 您是否使用了相同的工具? 如果没有、请尝试这样做以排除调试器或电缆出现问题?

    除了 MSP 器件外、您能否确认两个 PCB 是否相等? 包含 F2619S-HT 的 PCB 上的电源是否有问题? 您可以尝试用非 S 版本替换芯片吗? 如果问题仍然存在、则与 S 版本相关、否则可能是某种工具不匹配(由于 S 版本)。

    正如 Bruce 所说的、这个问题有很多可能的原因、因此请与我们一起提出所有这些问题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Britta、

    我´ve 了一个 MSP - TS430PM64开发板、通过它可以 成功地对 S 和非 S 版本进行编程。
    进一步检查后、我对电路板芯片进行了解焊、并通过引脚测试了布线的电气连接、bingo! 这就是问题、TDO 线路被短接至 XT2IN 引脚。

    考虑到我使用的 PCB 制造商是可靠的、 可能是在焊接作业期间发生的、并以某种方式通过了 QC。

    同时制造的另一个板焊接在同一个位置、工作正常、因此我认为问题是产品系列用户指南错误。

    感谢大家的帮助
    此致