This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:捕捉窗口值

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725801/evm430-fr6047-capture-window-value

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

您好!

GUI 中接收到的信号的单位是什么(ADC 捕捉)? 它是毫伏吗? 是放大后的信号吗?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi,

    ADC 捕获的单位是12位 ADC 转换结果的原始数据。 超声波声频信号通过 传感器转换为电压信号。 然后 SDHS 捕获由 PGA 放大的电压信号。 但是、对于基于 ToF 的超声波测量、我们需要注意的是超声波声音传输 时间。 ADC 捕获的电压的实际值并不重要。 顺便说一下、您的应用是什么?  

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的帮助。 我期待着在长达10 - 20米的大型开放通道中应用(使用相同的传输时间原则)。 我必须为此应用设计升压电路。 我想量化我需要的增益。

    您能告诉我、最大 ToF 范围的读取可靠吗?

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    TI 有一个参考设计 TIDA-01486超声波流量变送器参考设计、专为具有外部放大器的大型管道而设计、适用于 EVM430-FR6047。 这可能会有所帮助。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您对此参考设计有进一步的疑问、我可以帮助联系作者。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我之前已经介绍过这一点。 我计划实施它。 如果增益不足、我必须执行其他操作。

    如果我将换能器的频率更改为200kHz、我如何使用 MSP430FR6047实现。 我可以使用 GASLIB 来实现这一目的吗?

    此致、
    Prudhvi Sagar