This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:了解时钟系统

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725289/msp430g2553-understanding-the-clock-system

器件型号:MSP430G2553

我在浏览 MSP430x2xx 系列用户文档、并尝试做一些有关时钟系统的笔记。 我认为如果有经验的人仔细检查他们、并确认我实际上不会误解/误解任何内容、我会感觉更好。 此外、如果这些注释可以帮助其他人开始使用 MPS430、请随意使用它们:

主时钟(MCLK)-用于 CPU、            -可来自:DCOLFXT1VLO
子主时钟(SMCLK)-用于外设、     -可来自:DCOLFXT1VLO
辅助时钟(ACLK)-用于外设、       -可来自:LFXT1VLO
 
BCSCTL1    -基本时钟系统控制1 (负责辅助 时钟(ACLK)  
使用 DIV_0.... DIVA_3来将频率除以1、2、4和8。 在某些 MCU 模型中、XTS 位用于 LFXT1模式选择。
当 XTS 位被复位时、低频模式被选择、当它被置位时、高频模式被选择。
注意:MSP430G2553现在不支持设置这个位(XTS)。
BCSCTL2   -基本时钟系统控制2 (负责主时钟和子主时钟(MCLK))
使用 SELM_0和 SELM_1 (从  DCOCLK 获取)、SELM_2和 SELM_3 (用于 VLOCLK 或 LFXTCLK)  
使用 DIVM_0.... DIVM_3 (用于 MCLK)将频率除以1、2、4和8。
使用 DIVS_0.... DIVS_3 (对于 SMCLK)将频率除以1、2、4和8。
BCSCTL3   -基本时钟系统控制3 (负责外部振荡器(LFXT1)
使用 LFXT1S_0 (用于外部晶振)、LFXT1S_1 (保留)、LFXT1S_2 (用于 VLO)、LFXT1S_3 (用于数字输入信号)。
XCAP 外部晶体振荡器的内部电容器可从1pF、6pF、10pF 或12.5pF 中进行选择。  
IE1      -中断使能寄存器
IFG1   -中断标志寄存器
因此、让我们考虑一个用例:(假设)我要为使用 MCLK 作为其 CPU 和内部 DCO 源的应用设置 MCUSMCLK 也应来自 DCO。 我会选择 BCSCTL2 (参考用户指南)
BCSCTL2 = SELM_2 + DIVM_0 +//跳过 SELS */ DIVS_0;//跳过 DCOR*//

SELM_2 -->从 DCOCLK 中选择 src
// DIVM_0 --- >将 freq 除以1 (请参阅 DIVM_x 标头选项)
//跳过 SELS、因为默认情况下位设置为0、这意味着 SMCLK 默认将从 DCOCLK 中 src、还是应该使用 RSEL0?
// DCOR 不适用(对于 MSP430G2553)这是正确的吗?? 

现在、我是否还需要(因为 DCOCLK 已被引用至少两次)设置为(之前) BCS+、或者我是否可以将其放在 BCSCTL2语句之后?

DCOCTL = CAL_DCO_1MHz; 

这两行应将时钟系统设置为我需要的值、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、淋洗液

    我认为这可能会帮助他人了解您从《家庭用户指南》中摘录的内容。

    感谢您的分享!

    是的、您发布的两行应该能够满足您的需求。 在校准 DCO 之前、您可能需要检查校准常量之前是否已被擦除、因为再次设置它可能会陷波 CPU。

    您可以查看我们提供的代码示例以开始使用。 查看 TI Resource Explorer 并浏览 MSP430G2553。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您查看和提供链接。