请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 尊敬的 MSP430团队:
智能模拟组合的12位 DAC 使用内部共享基准电压基准进行工作。
为了提高精度、是否建议使用特定的 TLV Vref 校准值?
DACcodedCalibrated = DACcode *2 * VrefCalibrationValue /0x10000
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 MSP430团队:
智能模拟组合的12位 DAC 使用内部共享基准电压基准进行工作。
为了提高精度、是否建议使用特定的 TLV Vref 校准值?
DACcodedCalibrated = DACcode *2 * VrefCalibrationValue /0x10000
尊敬的 Marek:
建议使用这种方法。 芯片的 TLV 数据包括1.5V 基准校准数据。 如果需要、您可以使用内部基准作为 ADC 基准、并测量高精度外部电压以获取校准数据。 然后将数据存储到 TLV 存储器中。 有关更多详细信息、请参阅用户指南和数据表。
此致、
如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击 验证答案 按钮。
冬季、
搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!