This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5242:根据 IEC61508提供引脚 FEMA 测试报告?

Guru**** 2509835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725121/msp430f5242-pin-fema-test-report-available-based-on-iec61508

器件型号:MSP430F5242

尊敬的 TI 专家:

我的客户想知道是否有基于 IEC61508的 PIN FEMA 测试报告、如果每个引脚短接至 GND/VCC、短接至相邻引脚等、将会发生什么情况。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    我们不会进行功能安全方面的测试。
    不过、在查看引脚规格时、您的问题很可能会得到解答。 例如、如果您将引脚短接至 GND 并且不限制电流、则会超过绝对最大额定值、从而对器件造成永久损坏。
    数据显示在器件数据表中、遗憾的是、我们无法按要求提供 PIN FEMA 测试报告。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Britta:
    明白了,非常感谢您的建议。