This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SimpleLink-MSP432-SDK:MSP432 Launchpad 和 WiFi-CC3120BOOST:如何连接?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725095/simplelink-msp432-sdk-msp432-launchpad-and-wifi-cc3120boost-how-to-connect

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOST

大家好、我正在尝试将 WIFI-CC3120BOOST 插入 MSP432 Launchpad、为了 使用在 launchpad 上上传的草图、需要使用 CC31XXEMUBOOST 模块来升级固件。  我的问题是: 没有该模块的情况下、是否有另一种方法可以升级固件? 还是有必要?

提前感谢您的支持。

最棒的地方