This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6433:MSP430F6433 SRAM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/724714/msp430f6433-msp430f6433-sram

器件型号:MSP430F6433

您好、查姆斯、

您能否回答以下有关 MSP430F6433 SRAM 的问题?

谢谢!

此致、

纪尧姆

Q1:什么是 MSP430F6433技术工艺 (以 nm 为单位)?

Q2:什么是 MSP430F6433软错误率(SER - http://www.ti.com/support-quality/faqs/soft-error-rate-faqs.html)?  

Q3:TI 是否建议对内部 SRAM 使用 ECC/奇偶校验来最大限度地减少 SER?

Q4: 有源模式下的 MSP430F6433内部 SRAM 保持电压是多少?  

Q5:低功耗模式下的 MSP430F6433内部 SRAM 保持电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guillaume、

    Q1/Q2:我将在 e2e 之外就这些问题与您联系。
    Q3:这是特定于应用的。 MSP430F6433只有10KB SRAM。 添加 ECC/奇偶校验会增加大量开销。 C2000 TMS320F28379等其他器件的 SRAM 大小提高了10倍。
    Q4/Q5:SRAM 保持电压与数据表5.22 PMM、内核电压中指定的 Vcore 电压相似

    此致、
    Andre