This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:MSP430:连接到目标时出错:未知器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189099/msp430fr59941-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430FR59941

您好!

对于一个项目、我们将使用 MSP430FR59941微控制器。

调试控制器代码时、CCS IDE 中会显示问题消息"MSP430:Error connecting to the target:unknown device"。

微控制器引脚和 JTEG 引脚已正确连接。 下面显示了一个连接图像以进行验证。

如何解决问题

对此,

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我看不到您附加的图片、您是否会介意再次附加它以便我查看? 这个错误消息通常是由于到目标的 JTAG 连接错误、或者如果 RST/NMI 引脚上有一个错误的 R/C 配置。

    最棒的
    Amruta