This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F147:用于 MSP430的生产编程器(非调试器)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189405/msp430f147-production-programmer-not-debugger-for-msp430

器件型号:MSP430F147

早上好、

在我们的工厂中、我们生产了许多基于 MSP430微控制器的商业产品、直到去年、我们还使用了 Softbaugh 编程器、但遗憾的是、此编程器不再可用、而且已经停产。

我需要一个具有与 Windows7/8/10/11兼容的简单 Windows 接口的新生产编程器;我无法在我们的生产工厂中的 IAR 下安装调试器工具、因为它是一个工程开发工具、而不是大规模生产工具。

我们的每个产品在板上都有一个 JTAG 插座、用于对微控制器进行编程。

我找不到我们的经销商:有人能给我建议吗? 我不想使用其他微控制器(NXP、Atmel……)重新设计我们的项目 因为缺少合适的低成本编程器工具。

此致。

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    我们推荐的生产编程器是 MSP-Gang。  它可以在 Windows XP、7、8和10上运行(我认为 Windows 11可以运行 Windows 10应用程序);它还支持 JTAG、SBW 和 BSL。 下面是 MSP-Gang 用户指南 、用于了解编程器的工作原理。

    此致、

    Luke