This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4250:使用 Windows XP (64位)和 MSP-FET430PIF 编写程序

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4250, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1187912/msp430f4250-write-program-with-windows-xp-64-bit-and-msp-fet430pif

器件型号:MSP430F4250
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

各位专家、您好!

请告诉我如何使用 Windows XP 64位和 MSP-FET430PIF 写入 MSP430F4250以及支持哪些软件?

我的客户使用 了 FET-Pro430-Lite 、遇到以下错误。

[错误描述]。
MSP430.dll 初始化错误。
检查通信端口设置或与 FET 适配器的连接。

如果没有支持 Windows XP (64位)的编写软件、我们将指导他们更改为 MSP-FET 和 UNIFLASH。
由于我们不想尽可能更改环境、请先让我们检查是否有方法使用当前的 PC 和工具来执行此操作。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H.、

    Windows XP 和 MSP-FET430PIF 编程器不再受支持、并且一段时间内不受支持。 有关 MSP-FET430PIF 的任何可用信息、请参阅《MSP 调试器用户指南》的第4.1节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复价格。 感谢您的回复。 我明白了。

    此致、
    还不错