This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:调试后、当电源再次打开时、微控制器不会运行。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1188981/msp430g2553-after-debugging-when-the-power-is-turned-on-again-the-microcontroller-does-not-run

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ET

尊敬的专家:

我正在使用 MSP430G2553 (DIP20引脚)开发板。
我有麻烦。

MSP430G2553 (DIP20引脚)安装在开发中的电路板上。
*在3.3V 电源端子(#1)和 GND 端子(#20)之间连接10V/22uF 和16V/0.1uF。
*复位端子(#16)以47k Ω 的电阻上拉、并以16V/1000pF 的电压接地。
*且 TEST 引脚(#17)以47k Ω 的电阻上拉。
*已拔下所有其它电线。

通过 Spy-by-Wire 从 launchpad 的7引脚连接器连接到目标板。
[ LaunchPad:MSP-EXP430G2ET]--[目标]
3V3---- (#1) 3.3V 电源
GND---- (#20) GND
SBWTDIO---- (#16)/RES、SBWTDIO
SBWTCK ---- (#17) TEST、SBWTCK
LaunchPad 供电。

1-构建项目..... 无错误地完成。
2-开始调试… 开始与目标板通信。
3——等待一段时间,直到对话框消失… 可能写...
4-单击[Resume](恢复)按钮...程序按预期运行。
6-单击[Terminate]按钮。
7-从 LaunchPad 上断开连接。
8 -当目标板单独通电时、它将作为独立的工作。

通过这种方式、它一直运行得很好。 2个月前。

我现在也在这样做。
1~7不改变行为。
8-程序不能单独在目标板上运行。 为什么?

***** 我现在遇到的问题是... *****
*从 launchpad 成功调试。 工作正常。
*关闭电源。 (等待几秒钟直到电源完全关闭。)
*再次开机。
*但目标不起作用。 =========我是绊脚石。

我需要你的帮助。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syun、

    我在这里看到的唯一错误是您将 TEST 引脚上拉至 VDD。  该引脚在内部被拉低。  您可能在过去很幸运、该引脚被拉高、MSP430正常工作。  尝试移除电阻器、看看这是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我知道网络上的许多电路都是开路的。

    我一直在看、但我不能正确理解它是在内部下拉的。

    我将尝试使用 TEST 引脚断开。

    感谢你的建议。