This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:将演示电气触控传感器

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2633, CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-BSWP, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189619/captivate-fr2633-would-like-to-demonstrate-electrical-touch-sensor

器件型号:CAPTIVATE-FR2633
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMRCAPTIVATE-BSWPMSP-FET

大家好、

我的客户希望演示电气触摸传感器、以便比较机械触摸传感器和电气触摸传感器。 为此、他选择了以下 EVM 板。 这些电路板是否足以进行演示?

1、CAPTIVATE-FR2633

2、CAPTIVATE-PGMR

3、CAPTIVATE-BSWP

MSP-FET

此外、我们是否有与这些 EVM 板相关的示例代码?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是您从电路板角度执行此操作所需要的。 您还可以将一根导线和铜带连接到 CAPTIVATE-FR2633板、而不是传感器板 CAPTIVATE-BSWP。

    查看 CapTIvate 设计中心 GUI 、以对其电容式触控设计进行编程和设计。 它还包含 CAPTIVATE-BSWP 板的默认配置文件/代码示例。