This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:替代芯片

Guru**** 2893070 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189570/msp430f5338-alternative-chip

器件型号:MSP430F5338

各位专家:

我们的客户目前正在其医疗设备(MSP430F5338)中使用您的微控制器之一- NFBGA 封装。 由于供应限制、他们一直在使用替代芯片。

请参阅以下文章:
MSP430F5338:与 MSP430F5338相比、ADC12在 MSP430F5437A 上输入 A8和 A9

有人提到  、对于 MSP430F5338的更换 、客户可以查看以下器件:
MSP430F533x、MSP430F563x、MSP430F643x、MSP430F663x

您能否对我们的客户推荐的其他一些 MSP430子系列进行引脚排列比较?

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    如果它们坚持 使用 MSP430F533x、MSP430F563x、MSP430F643x、MSP430F663x 系列、则它们应该与 MSP430F5338引脚对引脚兼容。