This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:将其与 SD 卡连接

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189523/msp430f6736a-interface-it-with-a-sd-card

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我计划使用 MSP430F6736A 并将其与 SD 卡连接。
据此: 然后是 target="_blank">https://www.ti.com/lit/an/slaa281c/slaa281c.pdf?ts=1674018757018&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
然后
通过 CC2564B 蓝牙模块和 MSP430xxxx 将存储在 SD 卡中的数据传输到笔记本电脑。


我的问题是:
1.这种电路配置是否可行?
2.根据我的项目、我计划在 LPM 3.5下使用 MSP430F6736A 的大部分时间、并在需要时使用激活模式。 由于 CC2564B 与 MSP430相连接、MSP430为 SD 卡模块和 CC2564B 供电
1.在 LPM 3.5期间,MSP430是否会为 SD 卡模块和 CC2564B 提供足够的电源以使其保持活动状态?
CC2564B 如何工作、能否扫描、检测、配对数据并将数据发送到我的笔记本电脑?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这是一个相当旧的应用手册、但在发布时是准确的。 对于相同类型的 SD 卡、它应该有效、但我们尚未使用较新的 SD 卡标准进行测试。 您还可以查看 MSP430FR5994的示例并查看其 Launchpad 上的原理图: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALBhfl55ewg.hLTVI74EAQ__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    注意:MSP430FR5994 LP 不再随附 SD 卡插槽、因为不再 制造特定的外壳。  

    LPM3.5只有 RTC + LFOSC 有效、并且锁定在引脚状态。 器件的内核关闭、因此我不建议使用此 LPM 来保持另一个器件通电。  

    有关 CC2564B 的问题、请制作有关该器件的新主题。