This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD:MSP430F67791AIPEU

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189101/tidm-3phmtr-tamp-esd-msp430f67791aipeu

器件型号:TIDM-3PHMTR-Tamp-ESD

大家好、团队、

为了保护 MCU 的 ADC 引脚、钳位二极管至关重要。 如果 ADC 引脚的最大输入电压为3.6V、则当 ADC 引脚和3.3V 电源之间连接二极管时、应使用0.2V 至0.3V 的钳位二极管。

我的理解是否正确?

在设计指南 TIDM-3PHMTR-tamp-ESD 中提供的参考设计中、电流检测部分使用了两个正向电压(VF)为0.7V 的 PMLL4148。 2个二极管上的总压降为1.4V。  这意味着 ADC 引脚被钳位在4.7V、这可能会损坏微控制器。  

我是否应该使用一个正向压降为0.2V 的肖特基 二极管代替2个 PMLL4148二极管、以在 ADC 引脚上使用3.5V 钳位来保护 MSP 控制器?

如果没有、请解释2 PMLL4148进行钳位的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha、

    现在我将研究您的请求、并在明天提供反馈。

    感谢您的耐心等待!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     两个串联的 PMLL4148二极管用于在 MSP430输入端实现满量程信号摆幅(FSR)、同时限制最大值 电压达到安全水平(请参阅 ABS。 额定值)。 此电路已经过测试和验证、可实现0.2类电表精度。

    以下是详细说明:在 TID 设计指南—TIDM-3PHMTR-tmamp-ESD 中 、您将找到:

    3.2.1模拟输入

    MSP430模拟前端由 ΣΔ ADC 组成。 每个转换器均为差分转换器、要求引脚上的输入电压不超过±930mV (增益= 1)、以获得最佳结果。 为了满足此输入电压规格、必须对电流和电压输入进行分压。 此外、SD24允许−1V 的最大负电压;因此、来自市电的交流信号无需电平转换器即可直接连接。 本小节介绍了用于电压和电流通道的模拟前端。

    此文本与针对 SD24_B 模块的 MSP430数据表编号相关:

    TIDM-3PHMTR-Tamp-ESD UG 在第3.2.1.2章中说明:  

    3.2.1.2电流输入

    电流输入的模拟前端与电压输入的模拟前端略有不同。 图7显示了用于电流通道的模拟前端。 电流的模拟前端由二极管和瞬态电压抑制器组成。 此外、前端还包含 EMI 滤波器磁珠(有助于 ESD 测试)、电流互感器负载电阻器以及用作抗混叠滤波器的 RC 低通滤波器。

    …如图7所示、电阻器 R21是根据使用的电流范围和 CT 的匝数比规格选择的负载电阻器(此设计使用匝数比为2000:1的 CT)。 本 Ω 的负载电阻值约为13k Ω。 由电阻器和电容器组成的抗混叠电路遵循负载电阻器。 基于此 EVM 最大电流为100A、CT 匝数比为2000:1、 负载电阻为13k Ω、Ω 仪表的最大额定电流(100A)时、转换器的输入信号为全差分输入、最大电压摆幅为±919mV。 此外、还提供了抑制电感器的封装。 图7显示了这些电感器封装、分别为 R/L9和 R/L10、默认情况下、它们装配了0 Ω 电阻器。

    因此、使用的 R21和 CT 已将输入电压限制为 MSP430器件可接受的电平。 但是、如果发生过压事件、您需要确保该电压不会损坏 MSP430。 因此、具有+- 1000mV 是可以的、但不允许超出 AVCC、这正是 PMLL4148器件的作用。

    为了最大限度地提高精度,我们希望通过相应地调节电流互感器的负载电阻器来使用+-930mV 的 MSP430全输入范围。  如果只使用一个二极管、则 ADC 的输入信号将被钳制在±500-700mV 之间、这不允许在较高的输入 电流(>50安培)下获得准确的结果。

    为此、我们使用两个串联的二极管(因此钳位电压将为±1000-1400mV)、这可防止波形在更高的电流下被钳位、同时仍使用 F67xx 的完整输入范围而不使用内部 PGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milen、
    感谢您的回答。
    由于功耗问题、在本例中、我使用2m Ω 分流器来测量40A 的最大负载。
    116mV 将是施加在 ADC 引脚上的最大差分电压。 ADC 增益设置为8。
    因此、根据您的解释、在我的案例中、提供一个可以钳位在500mV 的二极管没有问题。 正确吗?