This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:实现和密码更改

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189165/msp430fr2433-implementation-and-password-change

器件型号:MSP430FR2433

大家好、

客户对 slaa685.pdf 有疑问。  您能否澄清 如何正确写入 JTAG 签名地址? 是否必须将其设置为永久性?

同一张图片提到 BSL 受密码保护。 您能否指导您如何更改 BSL 密码?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请查看 MSP430FR2433用户指南此处的第1.11.1节  、详细了解 FR2433器件的 efuse 实现。 e2e 线程可能有助于提供有关 FRAM 安全功能和示例代码的更多信息。

    让我回到您关于更改 BSL 密码的问题、您还可以在 此处参阅 FRAM 器件的 BSL 用户指南。

    Amruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    e2e 线程应有助于更改 BSL 密码、但请记住、您使用的是 FRAM 器件、因此 BSL 密码的位置可能不同、您必须查看数据表。 BSL 密码位于器件上的 IVT 中。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    Amruta