This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:DCO 精度和 TCR

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189961/msp430i2041-dco-accuracy-and-tcr

器件型号:MSP430I2041

您好!

根据数据表、具有50ppm TCR 的外部电阻器的 DCO 温度漂移为+/-0.29%。


我的客户询问是否使用了具有25ppm TCR 的电阻器、如何更改该值。
我们有这样的数据吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于容差更小的外部电阻器、我们没有超出数据表中所示规格的其他数据。 我的直觉表明、您可能会获得稍好的精度、但会降低数据表中所述的回报。