This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-ET:与商业版兼容

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-ET, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190121/msp430f5438a-et-compatibility-with-commercial-version

器件型号:MSP430F5438A-ET
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A、 MSP-TS430PZ5X100、

大家好、

MSP430F5438A 和 MSP430F5438A-ET 器件似乎仅因后者的扩展工作温度范围而异。 我的问题在于器件的软件兼容性-如果我在 MSP430F5438A 的100引脚型号上使用 MSP-TS430PZ5X100插座板开发软件、该软件能否直接移植到 MSP430F5438A-ET 而不进行任何更改?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    是的。  MSP430F5438A-ET 是修订版 H 芯 片、因此请务必查看勘误文档、以便与您使用开发的 F5438A 芯片版本进行比较。