This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5259:MSP430F5259:

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190168/msp430f5259-msp430f5259

器件型号:MSP430F5259

我在使用大约1200字节的缓冲区时遇到问题。  当我使用缓冲区并且仅使用几十个字节时、没有发生任何不良情况、但是当我尝试使用缓冲区的满大小时、我会遇到很多问题、包括复位。  缓冲区看起来不是异常大、但我可能需要通过某种方式通知链接器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您将缓冲区与什么搭配使用、并让编译器分配存储器或设置存储器地址?

    此致、

    Luke