This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2353:如何获得3个 PWM 输出

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190268/msp430g2353-how-to-get-3-pwm-outputs

器件型号:MSP430G2353

您好!

我能否使用 任何计时器获得3个 PWM 输出。 计时器 A1具有 TA1.0、TA1.1和 TA1.2。 但 看起来我只能得到两个。  有什么想法吗? 我想我可以使用计时器 A0中的一个、使用计时器 A1中的2个?

我将3个 PWM 线路连接到28引脚封装的引脚16、17和13。但是 TA1.0 对运行模式(输出模式)有限制。 模式2、3、6和7对 TACCR0来说不有用,)在原型上,但如果可以的话,我可以使用其他引脚。 周期很慢、如5毫秒、我需要50-100%的 PWM 用于 RGB 照明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们有多个 PWM 生成的示例代码/应用手册、请参阅 此处。 如果您有任何后续问题、请告诉我、但这应该能够回答其中的大部分问题。

    最棒的
    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G2353只有两个 CCR 寄存器、每个都有两个 A 计时器。 有关使用连续模式生成多个 PWM 时间的应用手册很有趣、但它需要一些正在运行的软件(每个周期中断以持续更改时间)。

    我将使用其中一个计时器作为间隔计时器进行软件管理、但我想我可以将其与 PWM 周期计时器共享。  无论如何、非常感谢您提供有关此内容的应用手册。  

    此致、

    Jerry