This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:来自数据表和技术文档的引文

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189447/msp430i2040-citation-from-datasheet-and-technical-documentation

器件型号:MSP430I2040

我是一名 M.Scc 学生、撰写论文。

因此、在报价之前、我需要从 TI 文档权限中了解有关引文和报价的信息。

它们是 Δ-Σ ADC 1和2以及一些数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zubeyir、

    虽然我不确定您的学校想要引用的确切格式(MLA、APA 等)、但您可以将 ADC 技术资源引用为期刊或在线数据库中的文章(请参阅 此处 了解这方面的一些 MLA 引用格式)。

    以下是一些有关如何引用数据表的指南:

    同样、我会向您的大学咨询、但是、关于他们想要的格式和规格、我无法就此为您提供明确的答案。

    最棒的
    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zubeyir,我看到你表示上述答复没有回答你的问题--你是否有任何后续问题?

    Amruta