This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:绝对最大工作温度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1188195/msp430g2744-absolute-maximum-operating-temperature

器件型号:MSP430G2744

大家好、

在相关主题中、我们讨论了假设绝对最大结温为85°C 是可以的、因为绝对最大结温比自然通风工作温度高一点。  

但是、在测量之后、他们希望知道确切的值是什么。 您能告诉我绝对最大工作温度的最终值是多少?

通常、其他常见 IC 上的最大值为125°C 或150°C。 如果它较低、您能告诉我吗?  

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari Tsutnoda

    >>您能否告诉我绝对最大工作温度的最终值是多少?

    与之前的线程一样、MSP430G2744 DS 上没有结温信息。 最高结温通常略高于自然通风工作温度。 MSP430G2744自然通风工作温度高达85C。 我们可以认为它们是相同的(85C)、因为 MSP430G2744 DS 上没有结温信息

    >>在其他常见 IC 上、通常最大值为125°C 或150°C。 如果它较低、您能告诉我吗?  

    大多数 MSP 器件在自然通风条件下的工作温度为85°C。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于环氧树脂、它的值较低。 150°C 的温度假设问题是芯片上的铝互连、且无空气。 在85°C 时、由于该单元涂有环氧树脂、因此限制绝对最大值的是环氧树脂。 (请注意、我不是 TI 员工、但我有几年的半导体经验。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    您能确认 Keith 在下面对我说了什么吗? 他们希望了解温度比他们使用的其他 IC 低的原因。

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari Tsutnoda

    >>您能否确认 Keith 在下面对我说了什么?

    我认为 Keith 的评论来自重大的预先确认。

    我关于自然通风工作温度 和工作结温参数的建议来自器件规格预确认。

    MSP430G2744的最高工作温度为85C、这不仅与材料相关、而且与规范和测试相关。

    温度规格/测试要求越高、成本就越高。

    >>他们希望了解温度低于所使用的其他 IC 的原因。

    我认为大多数 MCU 的最高工作温度为85°C、105°C 或125°C。

    您能否为使用 MCU 器件成员的客户提供最大工作温度为125°C 或150°C?

    谢谢!