This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:ADC/DAC 采样最大采样率

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1187735/msp430fg6626-adc-dac-sample-max-sample-rate

器件型号:MSP430FG6626

我能否以33kHz 的频率使用 ADC 或 DAC。

    1. 我需要将33kHz 正弦波数字化
    2. 我需要使用滤波器生成33kHz 正弦波

是否有任何内部滤波器会限制频率性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、您可以在33kHz 下使用 ADC 和 DAC。  

    第8.8.13.5章中的数据已经考虑了滤波器的影响。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 是否具有抗混叠滤波器?  ADC 的时钟来自哪里?  DAC 的时钟来自哪里?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    在这里需要澄清的是、该器件及其 CTSD16 ADC 能够采样的最快信号为32kHz。 这是由于 CTSD16中内置了过采样率(OSR)。  F_S = F_M/OSR = 1.024MHz/32 = 32kHz。  OSR=32是此器件可用的最低 OSR。