This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:BSL 仅在断点后工作

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190491/msp430fr2355-bsl-works-only-after-break-point

器件型号:MSP430FR2355

我使用以下序列来启动 BSL:

    TB1CTL = 0x00;
    TB2CTL = 0x00;
    TB3CTL = 0x00;
    __delay_cycles(1000000);
    ((void (*)())0x1000)(); // jump to BSL

遗憾的是、BSL 仅在我在其中一条线路中设置断点时才响应。 在中断点停止后、我将连接到 UCA0的终端程序的波特率切换为9600波特。 (此应用在该接口上使用不同的波特率)。 之后、我让程序运行。 现在 BSL 是可寻址的。 如果我没有设置断点、BSL 不响应。

有人能不能告诉我们这里有什么区别? 要使 BSL 在不停止之前的程序的情况下运行、我需要做什么?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    要说明的是、您要在断点之后更改波特率吗? 此外、您是否事先禁用中断、请参阅 BSL FRAM 用户指南的第3.3.1.1节

    Amruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:
    是的。 中断被禁用并且 ACLK 被设定为低至8MHz。 是否必须加载具有特定值的寄存器?
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    另一位客户在 MSP430FR2355上遇到9600波特率问题、 请参阅此处了解 e2e 线程。 它们必须将奇偶校验位设置为偶数。 您是否介意检查此项?

    Amruta