This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:没有预先定义的 USCI 寄存器。 这是不是它应该达到的目的#39?

Guru**** 2506165 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1191831/msp430g2452-there-s-no-pre-defined-usci-register-is-this-how-it-s-supposed-to-be

器件型号:MSP430G2452

您好!

我是 Noh

我正在尝试控制 MSP430G2452的 SPI 模块。

但没有关于 USCI 的预定义寄存器。 (如 UCA0CTL0或 UCA0TXBUF 等)

因此、如果我尝试控制 USCI 的任何寄存 器、则会出现一个错误、提示"identifier "UCA0CTL0" is undefined"(标识符"UCA0CTL0"未定义)。

它最初应该是这样的吗?

是否可以将如下所示的代码放入.h 文件(msp430g2452.h和.cmd 文件(msp430g2452.cmd)中以使其正常工作?

// put the below code at 'msp430g2452.h'
SFR_8BIT(UCA0CTL0);
SFR_8BIT(UCA0RXBUF);
SFR_8BIT(UCA0TXBUF);

// put the below code at 'msp430g2452.cmd'
UCA0CTL0		   = 0x0060;
UCA0RXBUF		   = 0x0066;
UCA0TXBUF		   = 0x0067;

这是解决类似问题的正确方法吗?

我以前没有修改头文件或.cmd 文件、因此、如果  这是太基本的问题、我很抱歉。

感谢您的阅读:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用 USI、而不是 USCI。

    您可以参阅以下文档: https://www.ti.com/lit/ug/slau144k/slau144k.pdf (第16章)。

    或者有一些示例作为您的参考:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AC.lp0-XmtX.S7H2erwuTg__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson

    感谢您的回答!

    我现在使用的示例代码是'msp430g2xx2_USI_04.c'

    我认为您推荐的代码和我一直使用的代码之间没有很大的区别。

    我也在参考用户指南。

    我想设置 UCA0CTL0寄存器的某些值(第16章- 473页)、并希望使用 UCA0TXBUF 寄存器(477页)发送数据

    但我无法控制这些寄存器、因为它们未定义。

    我是否应该 自己在.h 文件和.cmd 文件中定义所需的寄存器?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noh、

    我在 CCS 中尝试了这个项目、没有出现任何错误:

    我只需创建一个新项目并将这些代码复制到 main.c 中

    附加我的.cmd 文件:e2e.ti.com/.../lnk_5F00_msp430g2452.cmd

    谢谢!

    此致

    Johnson