This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:在寄存器模式下不关闭 SHDC 和 PPG 切换的 ASQ。

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190761/msp430fr5043-asq-without-turning-off-shdc-and-ppg-toggling-in-register-mode

器件型号:MSP430FR5043

您好!

这是一个帖子中的两个问题:

1) 1)是否有办法不让 ASQ 在两次测量之间关闭 SDHS? 从下面的方框图中、我倾向于不相信、但我想确认:

2) 2)如何让脉冲发生器切换输出、同时让所选通道处于寄存器模式。 从下面的多路复用器图中可以看到、这似乎是不可能的:

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamal、

    对于 Q1:SDHS 分流器能够在寄存器模式下运行、您可以根据需要控制加电/断电。"

    对于 Q2:是否要更改 USS 输出通道?

    谢谢!

    此致

    Johnson