This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:BSL 编程引脚

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1191712/msp430f2274-ep-bsl-programming-pins

器件型号:MSP430F2274-EP
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我很难在电路板上安装 JTAG 连接。 我对 BSL 编程感兴趣。

我需要验证引脚25和26是否用于 BSL 编程- MSP430F2274MDATEP。

25: P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO
26: P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标设计上没有 JTAG/Spy-Bi-Wire 连接意味着 MCU 不能通过 MSP-FET 或等效器件进行电路调试。 根据数据表、此器件支持 Spy-Bi-Wire、这是一个两线制调试器/编程接口。 只要理解...

    数据表 SLAS614D 的第10页显示、在 DA 封装中、BSL 的 UART 引脚实际上是 BSL TX 的引脚32 (P1.1)和 BSL RX 的引脚10 (P2.2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BSL 引脚分配信息、请参阅器件数据表的 BSL 部分。 对于该器件、它们是引脚 P1.1和 P2.2。 另外请记住、除非您执行软件调用、否则您仍然需要访问 TEST 和 RST 引脚才能调用 BSL。 此器件在空白器件功能上不包括 BSL 调用。

    还请记住 Seth 带来的编程/调试困难、因为 BSL 没有任何调试功能。 仅刷写设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、感谢您的提示、 并补充说 BSL 需要 TEST 和 RST (两个 Spy-Bi-Wire 引脚)以用于任何调用...我的响应绝对不够。