This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:微控制器的 RF 模块通信问题、此问题具有不同的批次追踪代码

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308, HDC1080, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1191142/msp430f5308-rf-module-communication-problem-of-microcontrollers-with-different-lot-trace-codes

器件型号:MSP430F5308
主题中讨论的其他器件: HDC1080ADS1248

您好!

我使用的是 MSP430F5308微控制器。 我正在从 ADS1248读取数据。 我正在从 HDC1080读取温度和湿度、并通过 SPI 将其发送到 LoRa 模块。 但是、当我监听机载数据时、我无法看到我正在发送的数据。 我可以将软件代码上传到我的卡。 我可以进行调试。 软件 代码似乎正常工作。 RF 模块根本不发送任何数据。 当我使用具有不同批次追踪代码的微控制器时、射频模块工作正常。 此问题的原因可能是什么? 如果你能帮助我,我将不胜感激。 下面是工作和不工作的微控制器的图像。

工作  

不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也有同样的问题、如果您能提供帮助、我会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间。

    您能否对 SPI 线路进行范围控制并验证您是否在这两组器件上都看到 SPI CLK、CS (如果使用)、数据输入和数据输出? 此外、您是否也可以从这两组中发送范围数据? 这将帮助我们确定问题是 SPI 问题还是其他问题。

    有关调试 SPI 问题的更多信息、请参阅 MSP430 MCU 上常见 eUSCI 和 USCI 串行通信问题的解决方案。

    谢谢、

    Susan