This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24 SINC3数字滤波器的截止频率

Guru**** 2756455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190560/msp430i2041-cut-off-frequency-of-sd24-sinc3-digital-filter

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:ADS131M04

您好!

我的客户想知道 SD24 SINC3数字滤波器的截止频率。

我们的 ADC 器件、如 ADS131M04、在数据表中提供了此类信息。 请参阅以下 E2E 主题。
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters---internal/f/data-converters---internal-forum/1186956/ads131m04-cutoff-frequency-of-digital-filter

您是否对 MSP430i2041有类似的信息(截止频率、OSR、数据速率关系)?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本指南介绍了数字滤波器的传递函数。 SLAU335

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    此处是有关 Δ-Σ ADC 中 SINC3滤波器数字滤波器类型的一些其他信息的良好阅读。

    用户指南 第13.2.7.1 Sinc3滤波器部分中提到的 David 所述、该部分给出了滤波器的结构、z 域和频域上的传递函数以及基于32 OSR 的频率响应示例图。  调制器频率固定为1.024MHz (请参阅用户指南中的第13.2.4节)、OSR 可由用户配置(选项为32、64、128和256)。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我理解用户指南中提供的功能、但无法绘制此类图形。
    您能否计算 OSR=64和128个情况并为每个情况提供截止频率(-3dB)?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我设法使用 Excel 计算图解。
    请参阅附件。
    e2e.ti.com/.../sinc3.xlsx

    我的理解如下。 您能确认一下吗?
    OSR=64:截止频率(-3dB)为~4.1kHz。


    OSR=128:截止频率(-3dB)为~2.05kHz。


    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    图形及其相互关联看起来是正确的。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有 SINC^3滤波器:~Fs/4、-3dB 点(我不会调用该截止值)将是相同的。