This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在上行或下行通道中未检测到信号- HID 桥已连接、正在等待器件

Guru**** 2582005 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1188372/msp430fr6047-no-signal-detected-in-up-or-downstream-channel---hid-bridge-connected-waiting-for-device

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSPWAREUNIFLASH

您好!

我正在使用评估板 EVM430FR6047。

在使用它的第一天、我安装了驱动程序和 USS 设计中心软件、并且所有程序都运行正常。

突然在一个时刻停止工作、我得到错误代码255 "未知错误"。 我尝试重新安装、连接和断开连接、安装 MSPWare 等。 什么都不起作用

因此、我决定通过安装 uniflash 8.1.1来重新刷写固件、并重新加载演示映像"MSP430FR6047EVM_USS_Water Demo_LPM_02_20_00_04.txt"。 闪烁效果好。

现在、我得到一个不同的错误代码126"在上行或下行通道中未检测到信号"、并且连接状态显示"Hid Bridge 已连接-正在等待设备"。 LED3呈红色闪烁。

奇怪的是、如果我尝试通过"ADC Capture"捕获信号、我有一些正确的信号、但我无法更改任何参数、因为"Request Update"按钮呈灰色。

我使用的是 Windows 10 Enterprise (20H2)、EVM430FR6047板和连接管道、其中传感器正确连接到板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您仍然可以对芯片进行编程。 您能否使用 CCS 并在调试模式下运行并检查 MCU 中的 ADC 数据? 您可以找到存储 UPS 和 DNS ADC 数据的"gUSSLEATemEMEMU阻塞"。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、指甲

    此错误通常表示一个或两个换能器未连接、或者它们之间没有完整的流体路径。  您能否确认您已连接换能器、且油液已完全填满管道?

    您表示您可以捕获 ADC 波形。  您能否分享一下、以便我了解它的外观?  您还能提供"Advanced Parameters"选项卡的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了一些挖掘、很明显 、脉冲发生器中设置的错误参数可能会导致 MCU 与 GUI 无法通信、从而导致"正在等待器件..."。

    有趣的是、我使用了与您相同的映像文件、并使用 UNIFLASH 对我的目标进行了编程、并看到错误#14、即"Pulse Generate parameters are invalid (脉冲生成参数无效)"。

    当我在 CCS 中构建示例工程并对器件进行编程时、按下复位按钮-同样的问题。 但是、如果我在调试模式下进行编程和运行、一切都很好。  让我继续调查。  如果您在调试模式下运行 EVM、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    感谢您的回复。

    此处的附件中是"高级参数"选项卡。 我按照 TI 文档中的建议将时钟设置为8MHz。

    今天上午、我无法再次重现 ADC 捕获。 我希望可以更改一些参数、但"请求更新"仍然不活动(灰色)。

    您是否建议在调试模式下运行它? 我需要检查如何制作并尝试。 我会随时向您通报最新情况、

    Filippo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    祝您在调试模式下一切顺利?

    此致、

    现金 Hao