This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:您能否准备一份有关 MSP430G2452IRSA16特定规格的书面意见?

Guru**** 2689925 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1190253/msp430g2452-could-you-prepare-a-written-opinion-of-the-specific-specifications-of-msp430g2452irsa16

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2476

您好!

在 MSP430G2452中、为了稳定内部运行、似乎没有通过一个恒压稳压器为 CPU 的每个部分提供内部电源。

(数据表中未说明上述稳压器。)

此外、似乎没有关于用于稳定电压的外部器件的说明。

因此、内部必须有一个恒压稳压器作为电路元件。 它是经过判断的、但假设这是正确的、

'未实现 CPU 内用于稳定电压的稳压器(电压转换器)。'

您是否可以用文字编写 TI 的书面意见?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您到底在寻找什么、但有关该器件电源系统的所有相关信息都包含在数据表中。 请参阅产品说明书的 POR/BOR 部分和该系列用户指南的 BOR 部分。 另外请记住、根据您运行器件的频率、需要保持一定的电压。 有关详细信息、请参阅数据表中的建议运行条件和图1:安全运行区域。  

    该器件没有 SVS 外设、这与相关系列中的其他器件(或其他功能更丰富的 MSP430系列)不同。 因此、为了满足上述要求、您必须确保进入器件的电压稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jace H.

    感谢你的答复。

    但是、这不是我要寻找的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上面概述的是进入 MSP430主电源引脚的电压所需的要求。 将其与数据表中的建议运行条件部分结合使用以满足全电压要求。 这样可确保器件正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、查看其方框图时、MSP430FR2476包含一个 PMM。

    提供给 CPU 内核的电源在此过程中完成。 为此、手册中规定了包含稳压器的情况。

    但是、MSP430G2452的方框图没有提到 PMM、也没有提到为 CPU 内核或其他任何东西创建电源的稳压器。

    很明显、MSP430G2452内部没有稳压器、但手册没有明确说明没有 PMM 或稳压器。

    我正在寻找的是 TI 的一份声明、即 MSP430G2452不包含稳压器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 MSP430G2452的方框图中可以看出、它不包含任何类型的 PMM 或 SVS。 BOR 电路。