主题中讨论的其他器件: MSP430FR2476
您好!
在 MSP430G2452中、为了稳定内部运行、似乎没有通过一个恒压稳压器为 CPU 的每个部分提供内部电源。
(数据表中未说明上述稳压器。)
此外、似乎没有关于用于稳定电压的外部器件的说明。
因此、内部必须有一个恒压稳压器作为电路元件。 它是经过判断的、但假设这是正确的、
'未实现 CPU 内用于稳定电压的稳压器(电压转换器)。'
您是否可以用文字编写 TI 的书面意见?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 MSP430G2452中、为了稳定内部运行、似乎没有通过一个恒压稳压器为 CPU 的每个部分提供内部电源。
(数据表中未说明上述稳压器。)
此外、似乎没有关于用于稳定电压的外部器件的说明。
因此、内部必须有一个恒压稳压器作为电路元件。 它是经过判断的、但假设这是正确的、
'未实现 CPU 内用于稳定电压的稳压器(电压转换器)。'
您是否可以用文字编写 TI 的书面意见?
谢谢你。
您好!
我不确定您到底在寻找什么、但有关该器件电源系统的所有相关信息都包含在数据表中。 请参阅产品说明书的 POR/BOR 部分和该系列用户指南的 BOR 部分。 另外请记住、根据您运行器件的频率、需要保持一定的电压。 有关详细信息、请参阅数据表中的建议运行条件和图1:安全运行区域。
该器件没有 SVS 外设、这与相关系列中的其他器件(或其他功能更丰富的 MSP430系列)不同。 因此、为了满足上述要求、您必须确保进入器件的电压稳定。
您好!
例如、查看其方框图时、MSP430FR2476包含一个 PMM。
提供给 CPU 内核的电源在此过程中完成。 为此、手册中规定了包含稳压器的情况。
但是、MSP430G2452的方框图没有提到 PMM、也没有提到为 CPU 内核或其他任何东西创建电源的稳压器。
很明显、MSP430G2452内部没有稳压器、但手册没有明确说明没有 PMM 或稳压器。
我正在寻找的是 TI 的一份声明、即 MSP430G2452不包含稳压器。
谢谢你。