This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:4个 PWM 输出+ 4个频率计数器

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1192079/msp430fr2155-4-pwm-outputs-4-frequency-counters

器件型号:MSP430FR2155

您好!

1)我们是否可以使用计时器 TB3来生成 4个 PWM 输出(频率相同的不同占空比)
2)我们是否可以使用计时器 TB0和 TB1来测量 四个外部时钟输入(每个两个)的频率

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    是的、这应该可以。 我还在下面链接了一些资源、这些资源可能会在将来有所帮助:

    - 多 PWM 生成 (应用手册、代码等)

    - 外部频率测量 (e2e 线程、包含代码和其他有用信息)

    如果您有任何后续问题、请告诉我、
    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    使用单个计时器模块 TB0、是否可以同时测量两个输入的频率、因为每个计时器模块具有3个 CCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    是的、这应该是可能的、因为每个输入只需要一个 CCR。

    Amruta