This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:TIA -输入通道选择不清楚

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1193068/msp430fr2310-tia---unclear-input-channel-selection

器件型号:MSP430FR2310

您好!

在 MSP430FR231x 数据表 (修订版 E)的第60页的表6-22中、互阻抗放大器的输入通道被描述为仅使用 P1.7 (TIA0+)作为正输入、所有其他输入通道选择"未使用"。 但是、在下一页的图6-3 (以及后面的图6-4)中、显示了 TIA 将 GND 用作输入通道0b10的正输入。 这似乎相当矛盾、因此如果 TRIPSEL 设置为0b10、会发生什么情况?

在我的应用中、我需要一个 SPI 和一个 UART (IrDA-SIR)外设、所以最好仍然能够使用 P1.7作为 UCA0TXD、方法是将 TIA0+内部连接至 GND、而不是放弃引脚。 我还没有购买该器件(因此我无法自行测试)、因为我一直在寻找合适的器件、如果 TIA0+能够内部连接到 GND、则该芯片将非常适合。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mabla、您好!

    很抱歉内容 确实误导人。 但现在我没有 可用于验证的设备。 因此、我建议您在紧急情况下使用一个错误进行测试。

    同时、我将询问熟悉此器件的同事、他们是否对此有 更多评论 、我将在下星期一向您提供反馈。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mabla、您好!

    以下是反馈的更新:

    请参阅数据表中的图说明、以便可将内部 GND 与 TIA0+搭配使用。

    感谢您指出该问题、我们将在以下版本中更新数据表中的内容。

    此致

    SAL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!

    不用担心速度慢、我只是处于使用过时器件更换产品的早期设计阶段。