This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553-28Pin 调试

Guru**** 2523630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1193776/msp430g2553-msp430g2553-28pin-debug

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其它部件:MSP-EXP430G2MSP-EXP430G2ET

您好!

我们使用"旧"MSP-exp430G2与 CCS10.4来调试 MSP430G2553-20引脚和 MSP430G2452-14引脚。

这种方法非常有效。

MSP430G2553-28Pin 现已在一个新项目中被执行。

遗憾的是、我们无法通过具有"旧"MSP-exp430G2的 Spy-bi-wire 调试接口与 MSP430G2553-28Pin 联系。 我的问题:

1."旧"MSP-exp430G2不支持28引脚 MSP430G2553吗?

如果没有、它是否与"新"MSP-exp430G2ET 一同工作?

如果没有、可以使用哪个调试器来调试 MSP430G2553-28Pin?

感谢您的回答。

此致

Friedrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Friedrich、

    对于  MSP430G2553-28Pin、这是焊接在电路板上的焊料、而不是 Launchpad? 对吧?

    "旧"MSP-exp430G2可以调试该器件、您可能需要检查原理图、如复位引脚的 DCAP 值。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的快速回答。

    发现问题:连接到 MSP-exp430G2的电缆损坏。

    此致

    Friedrich