This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:数据表中有关 CCR0的说明

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1193633/msp430fr2676-description-about-ccr0-in-the-datasheet

器件型号:MSP430FR2676

大家好、

客户提出的问题需要您的帮助:

数据表中有两个有关 CCR0的说明、请参阅引脚定义、第一个图的注释看起来正确。

请帮助您了解详情。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问!

    我检查了数据表中的以下器件说明

    7.1引脚图
    7.2引脚属性
    图9-2. TA0和 TA1信号连接
    图9-3. TA2、TA3和 TB0信号连接

    我认为以下 CCRx 连接到每个 TIMER_A 上的外部

    TA0:CCR1和 CCR2
    TA1:CCR1和 CCR2
    TA2:CCR0、CCR1和 CCR2
    TA3:CCR0、CCR1和 CCR2

    谢谢!